This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何切换安全 u-boot 函数

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495386/am62a7-how-to-switch-of-the-security-u-boot-function

器件型号:AM62A7

工具与软件:

安全 u-boot 功能的切换。 ti am62a u-boot 的 SDK 具有安全流程。

现在、我需要为禁用此功能  
1.定制 u-boot 以减少启动时间
2.需要通过 ssh 访问 SoC 板以调试和传输文件。

kemeng@kemeng-ThinkPad-E14-Gen-4:~/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_01_00_05/board-support/ti-u-boot-2024.04+git/build$ ssh root@172.16
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@μ A
@    警告: 远程 主机 标识 已 更改!      @μ A
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@μ A
这 是 可能  有人 在 做 一些 讨厌的事情!
有人       现在可能在窃听您 (中间人 攻击)!
      主机 密钥也可能 已   更改。
         远程 主机发送的 RSA 密钥的指纹 为
SHA256:ksnFP55CYfbSApw0lwoZ/p2DBq1wWltEElsi/5wPS4A。
请 联系 您的 系统 管理员。
    在 /home/kemeng/.ssh/known_hosts 中添加正确的主机密钥 可  删除  此 消息。
    /home/kemeng/.ssh/known_hosts 中的 RSA 密钥违规:4.
  删除 方式:
  ssh-keygen -f "/home/kemeng/.ssh/known_hosts -R "172.16.1.1"  
   172.16.1.1的主机密钥 已 更改 、 您 已 请求 严格 检查。
主机 密钥 验证 失败。
kemeng@kemeng-ThinkPad-E14-Gen-4:~μ C/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_01_00_05/board-support/ti-u-boot-2024.04+git/build$

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/. 在 HS-FET 上不强制执行安全启动 FS。
    2/. 但是、一旦 SoC 从 HS-SOC 转换 FS 为 HS-SE、就会完全强制执行安全引导
    此致!
    -hong