This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:C6748板的 PDK 中缺少 csl_gpio.h

Guru**** 2455550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495416/tms320c6748-missing-csl_gpio-h-in-pdk-for-c6748-board

器件型号:TMS320C6748

工具与软件:

团队成员、您好、正在寻求客户。  

与配合工作  EPB C6748板   Code Composer Studio (CCS)  需要使用  用于 GPIO 的芯片支持库(CSL) . 但是、我面临的问题是  csl_gpio.h 文件丢失  直接下载。

我已安装以下 SDK 版本:

  • 处理器 SDK:  pdk_C6748_2_0_0_0

  • StarterWare:  C6748_StarterWare_1_20_03_03

我检查了以下路径、但 csl_gpio.h 文件不存在:

  • C:\ti\pdk_C6748\packages\ti\csl\include\

  • C:\ti\C6748_StarterWare_1_20_03_03\include\

即使重新安装后、我也找不到文件、并且我的代码显示为  CCS 中的红色下划线错误  当包括时 <csl_gpio.h>

问题:

  1.  csl_gpio.h 提供这些 SDK 版本中的可用版本、或者我是否需要旧版本?

  2. 如果文件丢失、如何获取?

  3. 在 CCS 中包含用于 C6748上的 GPIO 支持的正确路径是什么?

谢谢你。

-Mark