工具与软件:
根据文档 software-dl.ti.com/.../中的 Overview_Building__457.sdk.html、图像编译反复失败。
故障1:编译期间、内存/CPU 通常占100%、然后冻结。 整个终端崩溃。
失败2:或编译完成后、出现多个警告和错误:提示文件获取失败
但是我已经根据文件为终端做了代理
我编辑了 tisdk/build/conf/local.conf 文件、以限制使用 CPU
BB_NUMBER_THREADS ="8"
parallel_make ="-j 4"
我的 SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_01_00_05
我的 CPU 型号是 AMD 锐龙9 9900X 12核处理器,计算机有32G 内存
每个失败都会留下大量的编译工件。 我是否需要对其进行清理并重新编译? 如果是这样:如何?