This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3503:BZAC 与 CZAC

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP2530B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495771/omap3503-bzac-vs-czac

器件型号:OMAP3503
Thread 中讨论的其他器件:OMAP2530B

工具与软件:

您好!

     请忽略标头上提交的器件型号并利用以下内容:我们有器件型号为  OMAP2530BZAC400的库存、客户正在查询器件型号为 OMAP2530CZAC400的信息。 您是否能够提供列出两个版本的数据表? 或者说明 BZAC 与 CZAC 之间的差异? 如有任何问题、请告诉我。

   谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    遗憾的是、该器件的数据表受到限制。  

    OMAP2530B 是该器件的修订版本2.1

    OMAP2530C 是该器件的修订版本2.2

    我能够在我可用的文档中找到的唯一增量是修订版2.2修复了 Arm 勘误表中记录的 ARM1136JF-S Cat2错误380532。  

    -保罗