工具与软件:
我要在 TDA3EVM 板上使用 SD 卡引导。
我接着参考了 VISION_SDK 指南3.6、但我看到 QSPI_SD Boot - File open 失败错误、如下所示。
TDA3xx SBL 引导
识别出15x15器件
DPLL 配置完成
时钟域配置完成
模块启用配置已完成
TI EVM PAD 配置完成
DDR 配置完成
TDA3xx SOC 初始化完成
应用程序映像下载开始
QSPI_SD 引导-文件打开失败
有效的应用程序映像不可用
(二
32K 计时器用于测量周期、除以32K 可获得时间(以秒为单位)
复位为 SBL Init 周期- 558 (17.02ms)
SBL 初始配置周期- 226 (6.89ms)
SoC 初始化周期- 468 (14.28ms)
DDR 配置时钟周期- 229 (6.98ms)
应用程序映像加载周期- 508 (15.50ms)
从内核启动周期- 65 (1.98ms)
SBL 引导周期- 1499 (45.74ms)
SBL 启动 IPU1_0的时间- 2057 (62.77ms)
(二
未找到 IPU1 CPU1应用程序、切换到 while 环路
因此、我读取 SBL 代码 fresult 的值、并确认为 FR_NOT_READY。
我应该检查什么器件?