This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:当我们在 SDK 9.2中测试模型时、我们发现电路板上的结果与仿真结果不匹配。

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489569/tda4ah-q1-when-we-test-our-model-in-sdk-9-2-we-find-that-the-results-on-the-board-does-not-match-the-simulation-results

器件型号:TDA4AH-Q1

工具与软件:

在 SDK 9.2中测试模型时、我们将    推理配置的 numItrPerf 参数设置为2。 我们发现硬件板上的结果与仿真结果不匹配。 当我们进一步调整模型并将  numItrPerf  参数设置为1时、结果仍然不匹配。

我们使用的 SDK 版本是 SDK9.2、我们使用的 ti_dl 版本为10.1。

我们提供我们的模式,我们希望它能尽快解决

e2e.ti.com/.../5811.model.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、光;

    我们已下载您的模型、然后将进行研究。

    同时、您能否向我们展示如何设置  numItrPerf = 1和2。

    此外、您的 TIDL 版本 10.01.04.00吗?

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 SDK 是   ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_02_00_05-Linux-x86-Install.bin  
    TIDL 版本为10.01.03.02、 由您的技术支持提供、用于解决解压缩问题。

    我使用配置文件、运行演示 TI_DEVICE_ARMv8_TEST_dl_algo_host_rt.out、并  在配置文件中设置 numItrPerf =1或2、就像这样

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/2577.tidl_5F00_infer_5F00_smoke.txt

    TI_DEVICE_ARMv8_TEST_dl_algo_host_rt.out 构建于 c7x-mma-tidl/arm-tidl/RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    您能否提供 Onnx 模型? 咖啡有点旧。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    您是否还可以提供您在配置中指定的输入文件?

    inDataNamesList = blob0、

    inData = ref_image_list.txt

    inData =  testvecs/config/ test.txt

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/model_5F00_data.zip

    以下是您需要的所有材料。\n 问题与所用数据无关。 我随机选择了一张图像供您重现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我们发现了这个问题;这是因为背对背解谱。  

    我们正在解决它。 我们将在星期一(3月24日)之前为您提供最新信息

    谢谢、此致
    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经等了两天了、但仍然没有收到任何反馈或补丁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    昨天、我们分享了这个补丁。
    希望您收到它、补丁运行正常。
    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们。

    谢谢、此致
    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的完整部署模式仍然存在问题。

    模型中第一帧的结果与仿真一致、而第二帧的结果与仿真不一致。

    我们目前正在修剪该模型以重现该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用相同的输入数据进行推断时、只有第一个帧的结果是正确的。

    我提供了所有相关材料。 您能尽快解决这个问题吗?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Infer_5F00_Consistency_5F00_Error.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我们需要一些更多详细信息。  
    1) 1)您可以分享输出、您得到了什么?
    2) 2)比较了哪些输出(主机仿真和目标)或(ONNX (预期输出)和主机仿真)?

    谢谢、此致
    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    为了进一步说明、我们在周末尝试在主机模拟中使用此模型、但 无法重现问题。 我们 无法检查 EVM/Target 、因为 EVM 上的 SD 卡与具有10.1补丁的9.2 SDK 的确切配置进行了闪存、但与电源插座断开连接。 这需要在办公室的实际存在,我的团队愿意去办公室和检查 明天,即使是假期在 印度。 感谢您提供 Vijay 要求的详细信息、以帮助我们更快地调试问题。

    以下是一些具体问题

    • 在 主机仿真模式下是否看到第二个帧和第一个帧之间的差异? [是/否/未尝试]
    • 您是否在目标中看到第二帧和第一帧的差异? [是/否/未尝试]
    • 您能否 共享为第一 帧和第二帧获得的输出?

    谢谢!

    此致、

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    以下是答案:

    • 否、 在 主机仿真模式下、第二个帧和第一个帧相同
    • 我们  在以下文件中提供了为第一帧和第二帧获得的输出结果

    e2e.ti.com/.../output_5F00_result.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我们进行了审查、发现此问题共有四个模型。 我们系统地提出了一个问题。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494305/tda4ah-q1-the-consistency-issues-between-simulation-and-on-board-inference-as-well-as-the-consistency-issues-of-multiple-inferences-on-the-board

    这四种型号的问题与此处提到的一致性问题一致。 请帮助我们尽快解决这四款车型的一致性问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们能够在目标(EVM)上看到问题并进行调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 系统中的问题跟踪:TIDL-7340、 TIDL-7369