This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:ClockTree 工具不接受 PLL1_DIV_CTRL 值

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495745/am6442-clocktree-tool-not-accepting-the-pll1_div_ctrl-value

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

该工具检测到无效错误、解释可接受数据的范围为[1;63]、拒绝值"5"

值5是在 EVM 板中使用的、因此我确信这是有效的配置

我建议您更正用于此工具中说明的 json 文件

请根据此更改以新版本更新该工具、因为检测到错误时会阻止文件生成

在我的设置中、修改的文件为"C:\ti\sysconfig_1.22.0\dist\deviceData\AM64x\clocktree.json"

...我将把文件包括在下一个消息中,作为目前阻止创建票据...