工具与软件:
团队成员、您好!
我们已升级到 SDK 版本10.01.00.05、并注意到颜色校正插件中存在如前所述的类似问题。
上一主题的链接:
e2e.ti.com/.../sk-am62a-lp-color-correction-tuning-issue
在微调 IMX219的颜色校正插件时、我们注意到以下问题:
颜色校正矩阵未适当应用于其指定的场景(区域)。 例如、当光源的色温为5000K 时、即使 AWB 决策正确且处于 CCT 区域的范围内、应用的矩阵也对应于3501K–4500K 的 CCT 范围、而不是正确的范围4501K–5500K。
这种异常会在所有勒克斯强度下持续存在、影响整个可用增益和曝光值范围。 这些区域使用 DCC 工具通过 PhotosPace 定义、确保严格基于 CCT、如下所示:
R1:0–3500K
R2:3501K–4500K
R3:4501K-5500K
R4:5501K-20000K
我们观察到、3501K-4500K (R2)的颜色校正矩阵应用于 R2、R3和 R4、而对于 R1 (0-3500K)、应用随机值而不是该区域的相应矩阵。
注意:这些观察结果是在 DCC 工具对 RGB2RGB 块进行基本调优后观察到的。 我们在 ISP 调优实验室的受控环境中进行此活动。
附加 RGB2RGB.xml 文件以供参考。
谢谢、此致、
病毒沙阿
e2e.ti.com/.../imx219_5F00_rgb2rgb_5F00_dcc.xml