This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:网络安全风险

Guru**** 2455550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495457/am62a7-q1-cybersecurity-risk

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

有些进程 Lisense 0.0.0.0地址 不是安全地址。

为什么这些过程需要 lisence 0.0.0.0。 是否可以删除该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您问的是什么? Dropbear 是一款轻量级优化的 ssh 服务器,它作为任何 ssh 服务器侦听 TCP 端口22。

    默认情况下、TI SDK 包含 dropbear 作为 ssh 实现、但您可以自由地不包含它。

     Pekka