请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们在 TI AM62A-SK 电路板上工作、我们正在尝试在 Linux 中配置 MCAN、但我们无法解决这个问题。 我们需要您的帮助来解决此问题。
我们已经执行了此处随附的用户指南中规定的步骤 6.1.5.如何在 Linux 中启用 MCAN—Processor SDK AM62Ax 文档
但 CAN 器件没有显示。 请帮助我们解决此问题。 附加一些屏幕截图以便更好地理解
此致、
Manindra