工具与软件:
你(们)好
我正在尝试将 运行时对象视图(ROV)与 CCS 结合使用、为 AM62x 提供 M4代码。
我有 CCS_20.1.0.00006和 MCU_PLUS_SDK_am62x_10_01_00_33。 我能够构建和运行我的 M4代码。
该代码正在通过 Linux 加载。 因此、我将使用"启动无项目调试"来启动调试。 这是我发现在 CCS 不想将二进制文件下载到目标的情况下开始调试的唯一方法。
我正在使用 Run -> Load -> Load Symbols 加载符号、并将其指向我的编译.out 文件。
我有一个连接 AM62x 的 XDS110调试接口。 我可以连接(BLAZAR_Cortex_M4F_0)并查看 M4寄存器。 我可以使用 CCS 接口停止和启动处理器。
不起作用的是 ROV。 我想在我的二进制文件中查看 FreeRTOS 任务的状态。 当我选择"View -> Runtime (RTOS) Objects (查看->运行时(RTOS)对象)"时、ROV 选项卡打开、但它指示:
模块名称:不可用 (仅选择可用) 视图名称:不可用 (仅选择可用)和数据不可用
在读取 ROV 上的一点时、我看到对.ROV.xs 文件的引用。 使用 CCS 构建项目时、我看不到名称中使用 ROV 生成的任何文件、也看不到任何建议使用该选项的文件。
MCU+ SDK 和 AM62x 是否支持 ROV?
如果是、如何使用 CCS 启动它?
谢谢!
Steve