This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:无法从主机到目标执行 U-boot ping 操作、反之亦然

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494322/tda4al-q1-unable-to-ping-u-boot-from-host-to-target-and-vice-versa

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好!
在 J721S2-EVM 中、无法在 U-boot 中从目标器件 ping 到主机、反之亦然

错误日志:

k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:环加速器探测环:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: dma-ring-reset-quirk: disabled.
am65_cpsw_nuss_slave 以太网@46000000:k3 CPSW:rflow_id_BASE:2.
在端口1上链路接通、速度为1000、全双工
BOOTP 广播1
BOOTP 广播2.
BOOTP 广播3.
BOOTP 广播4.
DHCP 客户端绑定到地址192.168.100.45 (2475毫秒)
***错误:`serverip'未设置
无法使用 TFTPGET 自动加载
=>
=>
=> ping 192.168.100.1
am65_cpsw_nuss_slave 以太网@46000000:k3 CPSW:rflow_id_BASE:2.
在端口1上链路接通、速度为1000、全双工
使用以太网@46000000设备
主机192.168.100.1处于活动状态

请提供与此问题相关的任何补丁

谢谢、此致
Prathyusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathyusha:

    由于假期、我们的一半团队将会离开办公室。 请预计 1~2 μ s 的工作日 响应延迟。 感谢您的耐心。

    - Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在执行 tftp 之前、请使用"setenv serverip $IP_address_of_host"设置 serverip 变量。

    这应该可以解决错误。

    此致、
    Tanmay