This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:两个具有不同分辨率的摄像头、我想使用两个捕获节点和一个图形来接收视频

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494050/tda4vm-two-cameras-with-different-resolutions-and-i-want-to-receive-video-using-two-capture-nodes-and-a-single-graph

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你好。 我有两个不同分辨率的摄像头、我想使用两个捕获节点和单个图形来接收视频。

我想知道这是否可行、以及是否有任何具体的示例或方法来实现这一点。

我已经尝试了几种方法。 请详细说明代码。

非常感谢。

Alren Yang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    这是可能的、但我建议使用两个图表、在单独的任务上运行、以便它们不相互依赖。  

    此外、使用单个图形、您将面临什么问题?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用了两个图形、它运行得很好。 摄像头没有问题。 但是、由于图表中已经执行了不同的任务、不可能创建两个单独的图表。 我想问一下、是否有使用具有两个不同分辨率和两个捕获节点的单个图形的示例或补丁。

    Alren Yang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,不,我们在 SDK 中没有这样的示例,我们也没有一个补丁。  

    此致、

    Brijesh