This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442BSDGHAALV 模拟电源去耦电容器尺寸优化。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494535/am6442-am6442bsdghaalv-analog-supplies-decoupling-capacitor-size-optimization

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将在我们的一个 OSM-S 设计中使用 AM6442、由于空间限制、我们想将以绿色突出显示的电容器从0402减小到0201。

目前使用的电容器是 MPN: GRM155C80J475MEAAD (4.7 µF±20% 6.3V 陶瓷电容器 X6S 0402 (公制1005))。  

请 TI 向我们推荐适合用0201封装尺寸电容器突出显示的绿色的电容器。

我们迫切希望将这4种绿色突出显示的电容器的尺寸从0402封装减小到0201封装。

注意:

1) V_1V8_MCU 提供给 AM6442的 VDDA_MCU (K12)。

2) V_1V8_ADC 提供给 AM6442的 VDDA_ADC (J13)。

3) V_1V8_USB0提供给 AM6442的 VDDA_1P8_USB0 (R15)。

4) V_1V8_SERDES0提供给  AM6442的 VDDA_1P8_SERDES0 (R14)。

请提供您的想法。


谢谢你。
此致
Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath、  

    感谢您的提问。

    [报价 userid="591486" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494535/am6442-am6442bsdghaalv-analogue-supplies-decoupling-capacitor-size-optimization "]我们将在我们的一项 OSM-S 设计中使用 AM6442、由于空间限制、我们想要将下面以绿色突出显示的电容器从0402减小至0201。

    是关于减小电容器尺寸的问题。 请确认。

    [报价用户 id="591486" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494535/am6442-am6442bsdghaalv-analogue-supplies-decoupling-capacitor-size-optimization "]

    目前使用的电容器是 MPN: GRM155C80J475MEAAD (4.7 µF±20% 6.3V 陶瓷电容器 X6S 0402 (公制1005))。  

    请 TI 向我们推荐适合用0201封装尺寸电容器突出显示的绿色的电容器。

    [报价]

    TI 不为定制电路板设计推荐器件。  

    最好能与电容器供应商交谈、了解可用性和可能涉及的成本。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivasa、

    感谢您的快速响应。

    是关于减小电容器尺寸的问题。 请确认

    回复:是、关于将电容器尺寸从0402封装减少到0201封装。



    在 EVM_SK 电路板中、我们看到为 AM6442的上述模拟电源使用了4.7uF 6.3V 电容器  

    但是、当我们尝试将这些电容器的尺寸从0402减小到0201时、我们无法平衡以匹配0201封装时的电气参数/温度系数。

    因此、我们是否可以使用 GRM033C80G225ME01D (2.2 µF±20% 4V 陶瓷电容器 X6S 0201)?

    谢谢你。

    此致

    Amarnath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    谢谢你。

    [报价 userid="591486" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494535/am6442-am6442bsdghaalv-analogue-supplies-decoupling-capacitor-size-optimization/5743780 #5743780"]现在我们可以使用 GRM033C80G225ME01D (2.2 µF±20% 4V 陶瓷电容器 X6S 0201)吗?

    使用 EVM 或 SK 值执行了内部测试。 这些值可能取决于特定的系统设计。

    您应使用值测试电路板、以确认它们是否起作用。

    有效电容取决于额定电压与实际连接电压。

    此致、

    Sreenivasa