This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:[CddIpc]如何测试新的 CddIpc 通道

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494452/processor-sdk-j784s4-cddipc-how-to-test-a-new-cddipc-channel

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好、TI 专家:

我之所以提出来、是因为我有关于 CddIpc 模块的问题。 我们正在尝试在配置中添加一个新的 CddIpc 通道。 重要的是、我们想要查看我们可以执行哪些所有验证、以确保适当地创建通道。

为了进一步说明、我们到目前为止为添加新通道所做的验证是使用该通道发送消息、并确保数据写入分配给内核的内存池中。

在验证我们应执行以确保正确的 CddIpc 通道配置时、是否还有其他东西? 请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    由于假期、我们的一半团队将会离开办公室。 请预计1~2 μ s 的工作日 响应延迟。 感谢您的耐心。

    - Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="624599" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494452/processor-sdk-j784s4-cddipc-how-to-test-a-new-cddipc-channel "]

    为了进一步说明、我们到目前为止为添加新通道所做的验证是使用该通道发送消息、并确保数据写入分配给内核的内存池中。

    [报价]

    这很好、您也可以添加来自另一个内核的相同消息回显或发送响应。

    在 SDK 中,我们有2个示例 cdd_ipc 和 cdd_ipc_rc_linux ,它们有助于理解2个 R5F 内核和1个 R5F 内核以及其他运行 Linux 的 A72之间的通信(消息回传)。

    此致

    Tarun Mukesh