This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:有关 PinMux 配置的查询

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494045/am62l-processor-sdk-query-regarding-pinmux-configuration

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:SysConfigAM62L

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我一直在使用最新的 SysConfig 工具从以下链接生成 pinmux 配置:" dev.ti.com/.../. 然而,我注意到,在 EVM 设备树中,引脚多路复用定义已AM62LX_IOPAD 更新为使用.从这个更新的 SysConfig 使用生成的 MMC1引脚多路复用AM62PX_IOPAD,而 EVM DTS . AM62LX_IOPAD这种差异引发了人们对我是否使用正确版本的工具来为 AM62LX 生成 pinmux 设置的担忧。 您能否分享最新的 SysConfig 工具或 EVM 团队用于生成更新后的 AM62LX 引脚多路复用配置的确切版本? 此外、如果需要进行任何修改以确保为 AM62LX 生成正确的引脚多路复用、请就如何实现这一点提供指导。 期待您的答复。

谢谢
Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dheeraj

    dev.ti.com 上提供了 SysConfig pinmux 的最新版本。   

    我已经确认 AM62L dtsi 代码生成器使用的器件名称错误!  我提交了一个 TT 来更正此问题。  

    同时、您可以查找并替换设备名称以解决问题。  

    感谢您报告此问题。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的更新,请您在 dtsi 代码生成器工具更新后告诉我。

    此致、
    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具每季度更新一次、因此该问题将在6月版本中得到解决。

    -保罗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    -- Dheeraj