This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:启动时出现 ISP 调优工具 DCC 错误

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495014/am62a7-isp-tuning-tool-dcc-error-when-launch

器件型号:AM62A7

工具与软件:

对话提示:找不到 mclmcrrt9_0.dll
如何安装此 dll 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您是否安装了发行说明中列出的依赖项:

    注意:要完成 DCC 调优工具的安装、请安装以下依赖项:

    1. MATLAB 编译器运行时版本9.0 (64位) [链接]
    2. Microsoft Visual C++ 2010可再发行程序包(x64) [链接]
    3. 适用于 Visual Studio 2012 Update 4 (x64)的 Visual C++可再发行版 [链接]

    此致、

    建中