This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:全速 USB 主机模式

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494858/am623-usb-host-mode-full-speed

器件型号:AM623

工具与软件:

在主机模式下、是否可以直接修改寄存器以强制 USB 降至全速?

或者、能否修改  驱动器以实现全速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 AM62x 上使用哪个 SDK?

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    我们使用的是 SDK 09.00.00.03

    对于不同的 SDK、这方面是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我想问您使用哪种操作系统执行此操作? 如 Linux、RTOS 等

    TI 为不同的操作系统提供不同的 SDK: https://www.ti.com/product/AM625#software-development

    为困惑道歉。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    明白了。 我们使用的是 PROCESSOR-SDK-LINUX AM62X。 在我们的板上、我们使用了 AM623上的两个 USB2.0端口。 在主机模式下、我们要​​在连接器件时使用全速模式。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    否、这是不可能的。 Linux 内核中的 xHCI 驱动程序不提供用于限制 USB 总线速度的接口。 唯一的解决方案是使用 USB 全速集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    是否可能不使用 xHCI 驱动程序、而 是使用 MUSB 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、MUSB 驱动程序适用于不同的 USB 控制器。

    AM62x 上使用的 USB 控制器仅符合 xHCI 规范、因此仅 xHCI 驱动程序适用。