This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:在电路板上进行推理时、只有第一个帧正确、后续帧错误。

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494000/processor-sdk-j721s2-when-inferring-on-the-board-only-the-first-frame-is-correct-and-the-subsequent-frames-are-wrong

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

您好、TI 专家:

   在 tda4ve 板上推理时遇到以下问题:
   模型文件夹中的模型基于 j721s2-evm-09_01_00_06。 在 SDK 中验证模型推理结果是否正确后、将模型放置在电路板上进行推理。 但是、在板上进行推理时、会发现当配置文件中的 num_FRAMES = 1时、结果是正确的;当 num_FRAMES≥2时、只有第一个帧的结果是正确的、并且后续帧的结果是错误的(请参阅输出文件夹中的 bad_output.jpg)。
   复制方法:复制输入文件夹中提供的测试数据、然后在配置中设置 num_FRAME=2、最后在电路板上直观地显示输出结果。 可以发现模型输入相同、但输出结果不同。

输出

充电模型

输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    感谢您复制文件和详细信息。 我将在下周继续工作、并在我重现时提出问题。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    以下是您需要添加的一些详细信息:

    1.正如您在配置文件中提到的 num_FRAMES=1、配置文件是什么? SDK 中有没有?

    2.运行哪个演示来执行 TIDL 推理? 它是 TI_DEVICE_ARMv8_TEST_dl_algo_host_rt.out 还是其他吗?

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    我认为您没有将模型添加到文件中。 我只看到 io.bin 和 net.bin。 也请重塑您的模型。

    您能否进一步解释一下您为确保"SDK 中的模型推理结果是正确的"所做的工作?  

    此致、

    Christina