This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:使用 R5快速启动摄像头?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495141/am62a7-fast-start-of-camera-using-r5

器件型号:AM62A7

工具与软件:

下面的线程提供了有关视觉流水线每个部分正常处理位置的有用信息(R5与 A53)。  

我的问题是:如果我们希望在 Linux 启动之前实现从一个 MIPI 摄像头到显示器的最快速视频演示、这是否可以在 R5 (包括帧处理)上完全实现?  是否存在技术或实际限制来防止这种情况?

或者、这样是否更适合以 QNX 方式进行处理?在 QNX 方式中、必要的驱动程序分别加载到 R5和 A53上、但优先于系统的其余部分。

视频到屏幕的目标是开机后1秒。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441666/am62a3-q1-sitara-r5f-video-qnx-camera-initialization-frame-grabbing-signal-handling-to-run-on-device-management-r5f-core-or-mcu-r5f-core-ffi/5532742?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCU%2B%20camera#5532742

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!

    [quote userid="559859" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495141/am62a7-fast-start-of-camera-using-r5我的问题是:如果我们希望在 Linux 启动之前、在 R5上全面实现从一个 MIPI 摄像机到显示器的视频演示、包括帧处理?  是否存在技术或实际限制以防止这种情况?

    感谢您问这个问题、这个问题很好。 简单的答案是肯定的。 除了已在 DM R5上运行的 ISP 驱动程序之外、还可以在 DM R5内核上实现 MIPI CSI 捕获。 这与 TDA4平台上的软件架构类似、在该平台上、帧抓取和处理在 MCU R5上完成。

    此致、

    建中