This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 CCS 20中无法访问并行构建选项

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494385/ccstudio-parallel-build-options-not-accessible-in-ccs-20

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好!

切换到使用 CCS 12 (eclipse)中的 CCS 20 (theia)时、导入了相同的项目。

我之前没有启用并行编译、也找不到在 CCS 20中启用并行编译的选项。 所以、我再次在 CCS 12中打开了项目并在其中启用了并行构建、然后在 CCS 20中构建了项目。 CCS 20使用并行编译、但覆盖了我的自定义作业数以达到"最佳"。

最佳作业数量最终使用所有处理器、这会减慢 PC 上的其他进程、并且  比使用自定义设置所需的时间更多。

是否有方法允许自定义我忽略的并行编译、或者是否有解决此问题的计划?


谢谢!

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个解决方法。 我返回到 CCS 12、将构建设置更改为"Use custom build arguments"、并添加了有关所需作业数("-j8")的文本。 然后、我通过手动删除该行 生成开箱即用演示。 这允许 CCS 20使用自定义作业数。

    如果能够说明如何借助 CCS 20进一步处理此选项、我仍会感激不尽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    CCS v20中目前缺少用于控制此功能的 UI。  我已打开一个内部请求以实现该缺少的功能(CCSNXT-2339、供您参考)、暂时针对 CCS v20.3.0。

    谢谢!

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    这是 Baltasar 提交的 JIRA https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12273的公开链接

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Baltasar!