This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x SK EVM 板与 AM6442B 处理器的 CAN 接口帮助

Guru**** 2455700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488567/am6442-help-in-can-interface-of-the-am64x-sk-evm-board-with-the-am6442b-processor

器件型号:AM6442

工具与软件:

我们的团队最近购买了一个 AM64x SK EVM LaunchPad 板、经过一些初步研究发现、没有在线提供适当的程序来初始化该板上的 CAN 接口。
我们已尝试刷写 CCS 中存在的 MCAN 环回代码、其中两个代码均为 PASS、但我们连接到 SOC_MAIN_UART5_TXD 和 SOC_MAIN_UART5_RXD 的矢量器件未检测到任何有效的 CAN 数据包、我们还尝试使用 CAN 从 RX 传输到 RX 和 TX 到 TX 连接、但也失败。

在这方面、请提供帮助、了解如何让 CAN 在此电路板上运行。