This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625:SDK 10:u-boot:mii 转储同步中止

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489820/am625-am625-sdk-10-u-boot-mii-dump-synchronous-abort

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

以下 e2e 支持页面提到已为此问题提交内部请求单。 我想知道是否有办法检查此 TT 的进度、或者是否已解决。

E2E 链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429608/am625-sdk-10-u-boot-mii-dump-synchronous-abort/5511388#5511388

谢谢你

-工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢在这一问题上提供任何援助。

    此致、

    -作业