工具与软件:
您好!
我们正在努力为定制电路板自定义 u-boot。 我们正在尝试从 U-boot 中删除以太网、USB、mmc1、我们希望 MMC0直接引导映像、并且需要添加 usb0来更新 mmcblk0下的 Linux 映像。
我们使用的是使用 bitbake frommm toradex 构建的 Yocto、由于我们使用的是 verdin am62、我们有 u-boot-toradex-ti 的工作区、在此我们不确定要编辑的器件树文件。 请提供修改 u-boot 的步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们正在努力为定制电路板自定义 u-boot。 我们正在尝试从 U-boot 中删除以太网、USB、mmc1、我们希望 MMC0直接引导映像、并且需要添加 usb0来更新 mmcblk0下的 Linux 映像。
我们使用的是使用 bitbake frommm toradex 构建的 Yocto、由于我们使用的是 verdin am62、我们有 u-boot-toradex-ti 的工作区、在此我们不确定要编辑的器件树文件。 请提供修改 u-boot 的步骤。
尊敬的 Naveenkumar:
[报价 userid="579101" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484735/am625-u-boot-customization-for-the-am62x "]我们使用的是使用 bitbake frommm toradex 构建的 Yocto 由于我们使用的是 verdin am62、我们有 u-boot-toradex-ti 的工作区、在此我们不确定要编辑哪些器件树文件。 [报价]我们不支持 Toradex 软件包,您最好控制 Toradex 处理这个问题。
尊敬的 bin Liu:
感谢您的答复。
我们实际上在 SOM 中使用的是 AM62x、我们要做的是定制 u-boot 并尝试测试它。 目前、我们已修改器件树文件、并为 u-boot 构建了映像。
我需要了解的是如何使用 SD 卡测试新生成的 u-boot 映像。
需要将哪些所有文件添加到 SD 中、以及需要在 SD 中创建哪些分区来单独测试 u-boot?
请在这方面提供帮助!
提前感谢。
尊敬的 Naveenkumar:
此处的难点不在于 AM62x 器件、而是软件包(U-Boot 源代码)。 如果您不使用 TI 处理器 SDK 中提供的 U-Boot 包、我无法评论任何具体问题。
[quote userid="579101" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484735/am625-u-boot-customization-for-the-am62x 由于我们使用的是 bitfrommm toradex、所以我们使用的是 Yocto 构建、需要在 SD 中添加的所有文件以及需要在 SD 中创建的分区以单独测试 u-boot?
我不是 Yocto 专家、但我认为 Yocto 构建应该会生成 Linux WIC 映像文件。 您只需在 Linux 上使用工具(例如 bmaptool)将此 WIC 映像写入 SD 卡、 然后使用此 SD 卡启动电路板。
尊敬的 bin Liu:
感谢您提供的信息。
您提到的使用以下命令更新了所有3个文件、它们看起来都正常工作。
=> mmc dev 0 1
=> fatload mmc 1 ${loadaddr} tiboot3.bin
=> mmc write ${loadaddr} 0x0 0x400
=> fatload mmc 1 ${loadaddr} tispl.bin
=> mmc write ${loadaddr} 0x400 0x1000
=> fatload mmc 1 ${loadaddr} u-boot.img
=> mmc write ${loadaddr} 0x1400 0x2000
在 SPL 中、我们目前看到、首先检查 MMC1、检查 MMC0。 我要更改此启动顺序。
我可以在哪里操作。 我正在检查板目录、但找不到确切的文件。 您能告诉我这一点吗?
提前感谢。
尊敬的 Naveenkumar:
在 SPL 中、目前我们看到、首先选中了 MMC1、选中了 MMC0。 [报价]如果不看到日志、我不确定它是什么、但您可能想要检查 Boot_Targets u-boot 文件 board/ti/am62x/am62x.env 中的变量。
boot_targets=mmc1 mmc0 USB PXE DHCP
此变量定义了引导设备搜索顺序。
请在此处找到日志
U-Boot SPL 2023.04-6.5.0-devel+git.536d0d5eef24 (Nov 04 2024 - 10:41:05 +0000)
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.1.8--v09.01.08 (Kool Koala)')
SPL initial stack usage: 1856 bytes
Trying to boot from MMC1
Authentication passed
Authentication passed
U-Boot 2023.04-6.5.0-devel+git.536d0d5eef24 (Nov 04 2024 - 10:41:05 +0000)
SoC: AM62X SR1.0 HS-FS
DRAM: 1 GiB
Core: 140 devices, 28 uclasses, devicetree: separate
MMC: mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
Loading Environment from MMC... OK
In: serial@2800000
Out: serial@2800000
Err: serial@2800000
Model: Toradex 0074 Verdin AM62 Dual 1GB IT V1.1C
Serial#: 15415780
i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
get_tdx_eeprom: cannot find EEPROM by node
MISSING TORADEX CARRIER CONFIG BLOCKS
i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
get_tdx_eeprom: cannot find EEPROM by node
Failed to probe am65_cpsw_nuss driver
Setting variant to nonwifi
Net: No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot: 0
starting USB...
Bus usb@31000000: generic_phy_get_bulk : no phys property
Register 1000840 NbrPorts 1
Starting the controller
USB XHCI 1.10
Bus usb@31100000: generic_phy_get_bulk : no phys property
Register 1000840 NbrPorts 1
Starting the controller
USB XHCI 1.10
scanning bus usb@31000000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@31100000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Device 0: unknown device
Card did not respond to voltage select! : -110
请提供在 u-boot 中使用 MMC 命令更新环境变量的步骤