请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
你好
是否有办法 通过器件树配置 WKUP_CLKOUT0、以便为外部 WiFi 模块而不是25MHz 提供32KHz 时钟?
WiFi M.2接口的当前器件树配置如下:
&sdhci2 {
boot-ph-all;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&wifi_pins_default>;
status = "okay";
vmmc-supply = <&vdd_3v3>;
mmc-pwrseq = <&wifi_pwrseq>;
bus-width = <4>;
non-removable;
ti,fails-without-test-cd;
keep-power-in-suspend;
ti,driver-strength-ohm = <50>;
max-frequency = <50000000>;
cap-power-off-card;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
wlcore: wlcore@2 {
compatible = "ti,cc33xx";
reg = <2>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&wifi_irq_pins_default>;
interrupt-parent = <&main_gpio0>;
interrupts = <71 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
};
};
谢谢
标记