This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:适合新设计?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726, TUSB1104, DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497131/am5726-good-for-new-designs

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件: DS320PR410TPS65994TUSB1104

工具与软件:

我们即将推出一个设计、到目前为止将使用 Sitara AM5726。 对于10年以上的产品而言、这仍然是一个不错的选择、还是我们应该使用更新的产品? 我们将其用于 IEEE 1588 PTP 和管理一些其他低速外设(GPS、CAN 等)。  

我们目前正在生产另一个设计、该设计使用 DS320PR410 PCIe 转接驱动器、TUSB1104转接驱动器和 TPS65994电力输送控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bailey、

    我相信 AM572x 就会是一个不错的选择、我们希望这款器件能够持续出货10年以上、尽管开发工作和支持已经大大放缓、而且此器件的大部分维护工作都将由 Linux 内核主线特性进行维护。

    我们确实有一些其他可能更有利的新器件。  

    AM62x 和 AM64x 均支持  IEEE 1588 PTP。

    您的项目将使用什么软件操作系统?

    -若苏厄