请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
你(们)好
请告诉我 内部 RC_OSC 12.5MHz 的电气特性?

缩小


我在数据表的第6.7章"电气特性"中找不到它的电气特性。
客户需要知道这一点(例如 典型频率、 最小值、最大值、直流)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
请告诉我 内部 RC_OSC 12.5MHz 的电气特性?

缩小


我在数据表的第6.7章"电气特性"中找不到它的电气特性。
客户需要知道这一点(例如 典型频率、 最小值、最大值、直流)
鹤本、您好
请参阅以下主题。
我们通常避免在数据表中添加客户无法测量的内容。
此致、
Sreenivasa