This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:A72和 MCU1-0之间的时间同步

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496217/tda4vm-time-synchronization-between-a72-and-mcu1-0

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

嗨、专家:
是否存在访问 A72和 MCU1-0上的时钟以获取节拍值、从而使 MCU1-0和 A72具有相同时间的机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开发中有一项功能可实现 MCU 内核与 A72内核之间的时间同步。 但这将使用 CPSW 中的 CPTS 计时器(与网络时间同步)。 此功能应在使用 SDK 11.0时具备有限效果。

    要在 mcu1_0和 A72之间实现它、您必须将它移植到应用中。

    此致、
    Tanmay