This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320VC33-CCS:在 EP 环境中下载 SM320VC33启动器

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496822/sm320vc33-ep-sm320vc33-bootloader-download-in-ccs-environment

器件型号:SM320VC33-SM320VC33 EP

工具与软件:

您好!

我要提出一个有关 DSP 的问题。

我们公司正在使用 SM320VC33、我正在尝试下载引导加载程序。 不过、它似乎在 Code Composer Studio (CCS)环境中不起作用。

我知道在 CCS 之前有 Code Composer ,我听说对 SM320VC33的支持在版本4之后停止。

是否可以使用 Code Composer Studio 为 SM320VC33下载引导加载程序?
或者是否可以选择下载较旧版本的 Code Composer

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了预先设定期望、 EP 是一款非常旧的器件。 我们将无法回答有关此器件的软件或硬件设计问题。

    您知道贵公司是否正在使用特定的软件包或任何特定的工具吗?

    按照、您似乎需要使用 Windows XP 来对设备进行编程
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1329835/sm320vc33-ep-programr-for-windows-10

    我把您发送给 CCS 团队、征求对访问 Code Composer 的意见。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以获取适用于 VC33的 Code Composer。  我会向您发送 朋友请求、因为我需要提问一些问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    Johns 先生通知我、您或许能够为 VC33提供 Code Composer。 我也接受了您的朋友的请求。

    提前感谢您的帮助。

    此致、
    SOHAN