This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:OP-TEE 探针在引导期间出现故障以及 xtest 故障

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496794/am62l-processor-sdk-op-tee-probe-failure-during-boot-and-xtest-failure

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我在 AM62LX 平台上遇到与 OPTEE 相关的问题。  在引导期间遇到 OP-TEE 探测器发生故障的问题、如 boot log ()中所示。 此外、在运行该xtest命令时、我会看到以下输出。([ 0.986829] optee firmware:optee:带有驱动程序 optee 的探测器失败且错误为-22)

运行 LEVEL=0TEE 的测试套件
通过默认的 TEE 实例启动测试应用程序
无法打开 TEE 上下文:0xffffff0008

您能否提供指导、说明这是否是验证 OP-TEE 功能的正确方法? 此外、若能深入了解探头故障的潜在原因、调试步骤以及 U-Boot、器件树或 ATF 中的必要配置、以确保正确加载 OP-TEE 并使其正常运行、我不胜感激。

期待您的答复。

此致、
Dheeraj K.