请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM620-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS65219
工具与软件:
您好、TI 专家:
你好。
Q1:首次上电时、我可以让 PMIC_LPM_EN0始终为"高电平"吗?
除非我们具有将软件配置下拉至深度睡眠模式。
Q2:我们使用的 PMIC 是 TPS65219。
在 PMIC 中、我们已将 复位输出引脚(nRSTOUT)连接至复位 SoC (MCU_POR)。
如果我们在 PMIC 上复位、来自 SoC 的 PMIC_LPM_EN0是否会自动变为"高电平"? (无软件交互)
谢谢你