This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625: Linux SDK : SPL 和 u-boot 问题

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492084/am625-linux-sdk-spl-and-u-boot-questions

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我的客户对 Linux SDK v.10.01.10.04有以下问题。
考虑 QSPI-NAND 闪存引导。

q1)使用哪个 SPL (辅助程序加载器)?
Q2)是否提供了 SPL 源代码?
Q3) SPL 是否使用 MTD (存储器技术器件)访问 NAND 闪存?
如果没有、客户想知道 SPL 如何访问 NAND。
Q4) u-boot 是否使用  MTD (存储器技术器件)访问 NAND 闪存?
如果没有、客户想知道 u-boot 如何访问 NAND。

谢谢。此致、
田代浩一郎