This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:MSC 限制

Guru**** 2393625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496733/am62a7-q1-msc-limitation

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

有一个新的项目需要一个8M 摄像头和一个2M 摄像头,数据流如下:

照相机(3840x2160 NV12@30fps)--> MSC (640x384 NV12@30FPS)-->算法

摄像机(1920x1080 NV12@30fps)--> MSC (640x384 NV12@30FPS)-->算法

Camera (3840x2160 NV12@30fps)--> MSC (1920x1080 NV12@30FPS)--> Enc

客户对 MSC 功能不熟悉、 AM62A MSC 能否支持此功能?

或者客户需要使用 金字塔模式、数据流如下所示:

照相机(3840x2160 NV12@30fps)--> MSC (640x384 NV12@30FPS)-->算法

                                                     --> MSC (1920x1080 NV12@30FPS)-->编码

摄像机(1920x1080 NV12@30fps)--> MSC (640x384 NV12@30FPS)-->算法

 哪种解决方案更好? 您能给我们提供一些指导吗?

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    MSC 仅向下扩展到1/4、即可以实现的最大向下扩展是3840x2160 -> 960x540。 可以使用2个 MSC 实例、例如:

    摄像机(3840x2160 NV12@30fps)--> MSC 0 (1920x1080 NV12@30FPS)-->编码

                                                                --> MSC 1 (640x384 NV12@30FPS)-->算法

    摄像机(1920x1080 NV12@30fps)--> MSC 1 (640x384 NV12@30FPS)-->算法

    此致、

    建中