This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:适用于6.6内核的 SRIO 驱动程序

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496620/66ak2h14-srio-driver-for-6-6-kernel

器件型号:66AK2H14

工具与软件:

您好!

对于 Keystone2 (K2HK)板、SRIO、netcp、hwqueue 和 pktdma 等子系统需要驱动程序、其中只有 SRIO 驱动程序不在上游6.6内核中、其余所有其他驱动程序均存在。

SRIO 驱动程序在上游版本中是否可用?

谢谢!

Ruchir Malhotra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、适用于66AK2H14的 TI SDK 是2020年4月基于内核4.19发布的6.3版本。 之后、TI 尚未对该器件进行积极的开发或维护。  某些驱动程序可能已上载、而某些驱动程序可能尚未上载。 我们怀疑 SRIO 是其中之一。

    希望这能解答您的问题。  

    谢谢。