This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:启动失败

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496547/dra821u-q1-fail-to-bootup

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

你(们)好  

请示意图

运行 SHUTDOWN 命令、之后按下复位按钮并发出信号 PB_RSTN 为低电平、但系统不再启动。

什么地方出错了?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不再启动-所有处理器电源轨是否通电、复位是否取消置位?

    我不太 了解您的处理器和 PMIC 连接。  SYS_MCU_PWRDN -它是否由处理器 IO 控制?  SYS_MCU_EN -这是否可以控制 PMIC 启用?  您是否将 TPS65941111用于 PMIC?

    假设这些值为真- SYS_MCU_PWRDN 变为低电平(软件命令)、导致 SYS_MCU_EN 驱动为低电平、从而禁用 PMIC。  PMIC 开始 SHUTDOWN 序列-包括置位处理器复位。  处理器复位会导致 IO 处于 tri 状态、因此 SYS_MCU_PWRDN 处于 tri 状态、上拉 R302将信号拉至高电平、从而再次启用 SYS_MCU_EN。

    可以在关断序列完成之前重新启用 PMIC (ENABLE 驱动为高电平)。  您能确认吗?  我将对 PMIC 资源进行循环、以查看这是否是问题。

    PMIC 可能会尝试重新启动-但检测某些电源轨上的残余电压(因为它们还没有时间完全放电)、检测并出错并进入安全状态(哪个处理器已关闭)。  您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    不再启动-所有处理器电源轨是否通电、复位是否取消置位? 是的、所有电源轨均正常、RESET 处于高电平。

    我们的 A 示例设计未使用 SYS_MCU_PWRDN。 是的。  SYS_MCU_EN 正在启用 PMIC A

    我们使用 TPS6594141BRWERQ1和 LP876441B1RQKRQ1  

    BTW,这种情况发生非常罕见,不能不断重复。

    如果您提供了共享框链接、我可以分享原理图设计。

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 RESETSTATz (复位输出)?  这将确认器件退出内部复位序列。

    您的引导源是什么?  引导是否已启动且失败、或者从未启动/ 对于故障情况、您是否已通过 JTAG 连接来查看处理器的状态?  这可能是下一个建议的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试重现该场景、但很难做到。

    我们从 eMMC 引导、备份是 USB DFU、我们尚未使用 JTGA

    谢谢

    最大值