This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:是否可以使用2048或4096点的复数 FFT?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496847/am6411-is-it-possible-to-operate-the-complex-fft-with-2048-or-4096-pt

器件型号:AM6411

工具与软件:

大家好!

我们看到了以下文档。

Sitara AM64x/AM243x 基准测试 Cortex-R5存储器存取延迟(修订版 B)

1024点复数 FFT 似乎是可行的、但是否可以使用2048点和4096点?

是否有 CMSIS-DSP 等 FFT 库?
我不知道如何编程 FFT。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1024 pt 复数 FFT 似乎是可行的、但是否可以使用2048 pt 和4096 pt?

    有。 A53和 R5可运行任意大小的 FFT。

    [报价 userid="584182" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496847/am6411-is-it-possible-to-operate-the-complex-fft-with-2048-or-4096-pt ]]是否有 CMSIS-DSP 等 FFT 库?
    我不了解如何编程 FFT。

    除标准 ARMv8-A 或 ARMv7-R 之外、目前未使用任何 TI 特定的实现方案  https://github.com/projectNe10/Ne10 是该基准测试应用报告中在 A53上使用的库。 对于 R5    、请使用 github.com/.../CMSIS-DSParm-software.github.io/.../group__ComplexFFT.html 中的文档。 CMSIS-DSP 还包括 Ne10。

     Pekka