This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352 USB-4G 模块热插拔死区

Guru**** 2455420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494209/am3352-am3352-usb-4g-module-hot-plug-dead

器件型号:AM3352

工具与软件:

  大家好、我遇到了 AM3352的一些问题: 使用 AM3352的 USB1从外部连接到 USB-HUB (USB2514B-I)、集线器的其中一个端口(端口1)用于连接4G 模块(neoway-N75-EA)、在测试期间、我们发现当 PPP 拨号成功时、3352通过 USB 连接到4G 模块以建立连接、然后当模块通过热插拔移除时、看门狗崩溃并重新启动。 如果3352在卸下模块之前通过命令卸载4G 模块的 USB、并通过热插拔移除模块、3352将不会崩溃并重新启动。 我们观察到3352的电源、并且移除它时没有异常、因此我们怀疑它与内核驱动程序有关系、而使用的内核基于 TI 的官方 PROCESSOR-SDK-LINUX AM335X 06.03。 00.106、内核版本4.19.94、使用驱动程序/usb/serial/option。升级到 Linux 4.19.320后,无需修改驱动程序,直接启用选项驱动程序通过命令添加设备 echo 2949:8247 >/sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id ,热插拔方式移除模块仍会导致设备重新启动,请专家帮助进行分析! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yivi:

    请附加完整的内核日志以显示崩溃问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5148.Log.txt

    最棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yivi:

    日志仅提供内核引导信息。 您是否有显示 USB 崩溃的日志?

    您能否还使用 Processor SDK 9.3中提供的内核 v6.1进行测试、以查看问题是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我没有收集 USB 相关信息,崩溃时没有日志输出,V6.1我会尽快尝试,谢谢!