This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:对于 J721S2、希望使用 CCS 创建一个工程、并希望此工程使用 IPC 相关驱动程序和功能与 A72通信、但 am62a 样片等演示不能执行

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496564/tda4vl-q1-for-j721s2-want-to-create-a-project-with-ccs-and-want-this-project-use-ipc-related-driver-and-function-to-communicate-with-a72-but-no-demo-like-am62a-sample-can-refer-to-do

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

嗨、专家

关于 IPC 时、如果使用 AM62a、可以轻松地将 r5f 演示项目与 CCS 配合使用来修改代码以及编译和构建".out"映像、但切换到 J721S2、很难找到类似的完整 IPC 演示项目、 所以我的问题是

、对于  J721S2、如何使用 CCS 创建项目、该项目包含 IPC 或其他驱动程序函数、可以由 A72编译并构建到"*.out"映像加载。

祝你一切顺利

守护程序