This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:开发板是否可以接受来自 DS90UB9702-Q1EVM 的数据

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB9702-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496641/sk-tda4vm-could-the-develop-board-accept-the-data-from-ds90ub9702-q1evm

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想验证 DS90UB9702-Q1EVM 中的数据 、TDA4开发板可接收该数据。

或者,如果开发板有 DS90UB9702 ,我可以验证来自 另一个板上的串行器的数据。

请尽快来这里看看!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您可以使用 FUSION-2电路板吗? 该电路板具有 UB9702解串器、可以连接到 TDA4 EVM。  

    我们尚未 通过 TDA4 EVM 验证 UB9702 EVM。  

    此致、

    Brijesh