This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:MMC 速度配置问题–eMMC 未实现 HS200速度

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495621/am62l-processor-sdk-mmc-speed-configuration-issue-emmc-not-achieving-hs200-speed

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

使用 TI AM62L3处理器时、面临一个问题、根据数据表、eMMC 应支持 HS200速度、mmc info在 U-Boot 中使用检查时仅在50MHz 下运行。 此外、在用户区域中、还会在中检测到 eMMC 高速(HS)模式 而不是 HS200 . 为了解决此问题、我已尝试在设备树中添加配置、包括ti,otap-del-sel-hs200、但没有任何更改导致达到 HS200速度。 我想了解中需要进行哪些修改 设备树、驱动程序、U-Boot 或内核 为 eMMC 和 microSD 启用支持的最大 MMC 速度。 您能否就必要的配置(包括任何相关的时钟设置、焊盘配置或寄存器更新)提供指导? 如果有任何见解、将不胜感激。


此致、
Dheeraj K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尚未验证 HS200速度模式。 这将在下一个 SDK 版本中得到验证和支持。

    BR、Prashant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    Dheeraj