This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:AVB 性能测试

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495332/audio-am62d-evm-avb-performance-test

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户想要测试 AVB 性能、我们是否有任何工具或源代码?  我将邀请我们的客户参加讨论。

问题描述:
AM62D talker <=> AM62D 侦听器、SDK 10.01.09没有代码、只有 AVB 函数的二进制文件。 客户不知道如何测试 AVB 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我会在内部与团队核实这一点、然后回复给您。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    客户具体希望获得什么样的性能?  

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitika、

    客户想要测试有关 AVB 整个过程的延迟、以及 AVTP 到 TDM 的延迟、不知道代码在哪里以及如何测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我需要弄清楚客户想要衡量什么。 你说 AVTP 到 TDM 是什么意思?

    您是否在寻找整个系统延迟、例如使用 AVB 传输音频数据?

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitika、

    我想澄清一下音频数据流、我的理解如下。

    首先、AM62D 的 R5F 内核实现了 AVB 协议栈、用于接收以太网帧并将其解压缩。 回调函数 AUDIO_AAF _ avtpp sh _ packet()写入音频数据(RAW 还是 PCM?) 发送到共享存储器。 ASDK_ AVB _ Rx _缓冲区。
    其次、AM62D 的 C7X 内核从共享存储器写入数据。 asdk_compy-audiosamples_avb2dac ()到使用函数 asdk_compy-audiosamples_avb2dac ()的 awe_mcas-buffer ,然后通过 DMA 输出它到 DAC 来播放音频。

    我想知道我的理解是否正确

    我想知道从接收以太网帧到输出音频的过程中的延迟。