This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:TDA4VP_Q1

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496015/tda4vp-q1-tda4vp_q1

器件型号:TDA4VP-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好支持团队:

我们需要为 SysConfig 使用 C2000软件、但我们的器件不受支持。
那么、您能否提供有关如何启动配置的任何其他替代方法。

谢谢!
Arnab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnab,

    [报价用户 id="647115" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496015/tda4vp-q1-tda4vp_q1 "]
    我们需要将 C2000软件用于 SysConfig、但不支持我们的器件[/QUOT]

    即 TDA4VP。 您能详细说明您的请求吗?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、  

    我们将使用 TDA4VP_Q1作为 SoC、但对于 SysConfig、我们需要 C2000等功能。
    由于我们在 SysConfig 中执行的 PinMux 配置不能包含复杂的细节、如频率、而其他一些我们是否可以使用任何其他工具?
    我们正在寻找其他工具、以便可以在一个位置获取所有详细信息。

    -Arnab
    我也在 这次对话中寻找我遗漏的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnab,

    此器件的 SysConfig 启用了 pinmux。 目前我们没有一个工具可以满足上述要求。

    此致、

    基尔西