This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:EDGE-AI-STUDIO-MCU

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482737/am67a-edge-ai-studio-mcu

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件: AM67

工具与软件:

尊敬的支持团队:

请回答以下问题。

问题1。 使用 AM67A 时、是否提供了 Cortex-A 侧和 Cortex-R5侧之间的通信方式(例如 OpenAMP)?

问题2: EDGE-AI-STUDIO-MCU 不支持 Cortex-R5F 微控制器、但有没有计划支持?

问题3。 EDGE-AI-STUDIO-MCU 是否也仅支持对 TI 准备的模型进行 BYOD 调整?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae、

    我已将您的问题重定向到相关工程师。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ChL tian 说:
    q1. 使用 AM67A 时、是否提供 Cortex-A 侧和 Cortex-R5侧之间的通信方式(例如 OpenAMP)?[/QUOT]

    若要在 Edge AI Studio 中使用 AM67A、器件需要运行处理器 SDK Linux 映像。   我将邀请 Processor SDK 专家来更详细地回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的答复。
    问题2。 第三季度、我将检查客户的需求并在此处提供反馈。
    对于 Q1、我正在等待处理器 SDK 专家的解答。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae、

    ChL tian 说:
    q1. 使用 AM67A 时、是否提供 Cortex-A 侧和 Cortex-R5侧之间的通信方式(例如 OpenAMP)?[/QUOT]

    是的、请查看 AM67A Linux SDK 文档以了解有关这方面的更多详细信息。 如果您对此有任何具体问题、请告诉我。

    用于 J722S 的 IPC–适用于 AM67A 的 Processor SDK Linux 文档

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fabiana:

    感谢您的答复。
    我会将其与客户分享。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我收到了有关客户用例和 AM67支持的以下评论
    相关 EDGE-AI-STUDIO-MCU 中。


    首先、我们要寻找一种 AI 工具、该工具可以根据 Cortex-A MPU 的传感器数据开发用于异常检测的 AI。
    其次、我们认为如果我们可以在 Cortex-R 端开发 AI (而不是在 Cortex-A 端)、那将是不错的选择。
    如果 AI 工具支持具有 Cortex-R 的 MCU、我们将开发针对这些 MCU 的模型、
    然后在软件开发期间将模型移植到 A67的 Cortex-R 端。
    因此、我们期望 EDGE-AI-STUDIO-MCU 能够开发面向 Cortex-R 的 AI
    此外、考虑到软件端所需的功能、有必要使用 Linux、
    因此、MPU 的使用是强制性的、并且不允许使用 MCU。


    如果您根据客户的情况对未来的发展研究有任何更好的建议、请进行评论。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae、

    没问题。 我将让 来回答您关于 EDGE-AI-STUDIO-MCU 的最后一个问题。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fabiana

    感谢您的支持。

    我想知道我什么时候有 Martin 的评论?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanae,

    我可以为您查看这一点。 感谢您的耐心。

    此致、

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前不支持在 MPU 器件的 Cortex-R 内核上进行 AI 开发。    Edge AI Studio 尚不支持基于 Cortex-R 的 MCU 器件用于模型开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的支持。
    我知道目前不支持在 MPU 器件的 Cortex-R 内核上进行 AI 开发、
    但是、是否有计划继续支持基于 Cortex-R 的 MCU 器件在 Edge AI Studio 中进行模型开发?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae、

    根据我的理解、目前还没有计划支持 Edge AI Studio 中所列之外的其他器件。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fabiana:

    感谢您的答复。
    我会将其与客户分享。

    此致、
    Kanae