This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:GCC 版本

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486876/am69a-gcc-version

器件型号:AM69A

工具与软件:

您好!

在文档文件 Product_Release 3012.html 中,说是 GCC 版本11.3.0 是 C7x-MMA-Tidl 的依赖项的一部分。

然而,11.3.0  GCC 版本不是 Ubuntu 软件包的一部分: https://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/g/gcc-11/

在模型分析器中、GCC 版本为11.4.0 (Ubuntu 11.4.0的默认版本)

所以,我的问题是: 是否 有必要使用 GCC 11.3.0版来构建 C7X-MMA-TIDL ?

谢谢!

Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    您应在设置中使用已安装/建议使用的 GCC 版本。  GCC 可能会 在 不同版本之间进行更改(很少);请使用推荐的内容。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我设法解决了我的问题。

    在我的设置中、它适用于 GCC 11.4.0、这是 Ubuntu 22.04的默认版本。 无需安装 GCC 11.3.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    很高兴您能够使它正常工作。 我将关闭此 TT、因为问题已解决。