This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:为 EVM 提供 DSP 调试器支持

Guru**** 2455240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497221/j721s2xsomxevm-dsp-debugger-support-for-evm

器件型号:J721S2XSOMXEVM

工具与软件:

嗨、团队:

我正在寻找一个调试器工具、其中包含 Vision Apps DSP 应用的设置说明(更改了 algo_graph)  

我能够 通过 CCS 工具使用 XDS560v2调试器对裸机独立 DSP 应用进行调试。
但我无法通过 CCS 引导 A72内核。

我们是否有调试器可以调试使用 Vision Apps 框架的 DSP 应用?


您能否支持我获取调试器设置以调试 tiovx 图形应用程序(其中 A72将是主机、C7x 将是目标) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    无法通过 CCS 调试 A72代码、我建议使用 gdb 从 EVM 进行调试。

    要使用 CCS 调试 C7x 目标应用、您可以在 SDK 中启用调试构建、并将调试固件复制到 CCS。 启动 EVM 并连接到 CCS、然后从 CCS 中列出的内核中选择 c7x 内核并进行连接。 然后、加载该 C7x 内核的符号。  

    由于涉及主机和目标、因此不直接调试 C7x 固件。 如果你想要调试一个内核的 process 回调函数、那么  在.map 文件中找到这个函数的地址并将断点保存在这个位置。 然后、当您从 A72运行应用时、process 回调将触发并命中断点、然后您可以在 CCS 中看到当前正在执行的源文件。

    此致、
    Gokul