This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:SPI1

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497142/tms320c6748-spi1

器件型号:TMS320C6748

工具与软件:

连接多个器件时有关 SPI 通信的问题:

如何为目标器件启动芯片选择?  假设我在 SPI1上连接了四个器件、每个器件都有4引脚配置、但格式不同。  我要应用 c2tdelay、t2cdelay 和 wdelay。  我看到可以为 CSNR[n]定义默认的活动和非活动值。  我假设写入 txbuf 寄存器将激活 CS。  但是、如何告诉 SPI1模块是哪个?  

期待您的回复。

谢谢。

彼得·H·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们不再支持 C6748的软件开发。 请参阅 本公告。

    让我回到我们的硬件团队、看看他们是否可以提供任何帮助。

    此致、

    建中