This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:Blackhawk USB560 v2系统跟踪不能与 TDA4AEN 板一起使用。

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497241/tda4aen-q1-blackhawk-usb560-v2-system-trace-not-working-with-tda4aen-board

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

调试器部件号:BH-USB-560v2

CCS 版本: 12.8.0.00012

我尝试将 Blackhawk 调试器连接到 TDA4AEN 板[我不想使用内置调试器]。

我们有多个此类调试器、每个调试器在连接时都会抛出不同的错误。

1.将 USB 连接到主机、将 JTAG 连接到电路板。 USB 和 MODE LED 均会亮起 绿色 。 启动配置。

  但无法连接到任何内核。 下面附加了图像。

   

2. 将 USB 连接到主机,JTAG 连接到电路板。  USB 和 MODE LED 均会亮起 红色 。 无法启动配置。

   

 

目标配置文件:

您能告诉我们如何解决上述问题吗?

此致、

Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid="600273" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497241/tda4aen-q1-blackhawk-usb560-v2-system-trace-not-working-with-tda4aen-board

    1.将 USB 连接到主机、将 JTAG 连接到电路板。 USB 和 MODE LED 均会亮起 绿色 。 启动配置。

      但无法连接到任何内核。 下面附加了图像。

    [/报价]

    请参阅以下文档中的"电缆断开"部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    基本上、调试探针和目标板之间存在一些物理连接问题。 检查调试探针连接到 JTAG 接头的位置。 查看您是否可以使该相同的调试探针与其他电路板协同工作。 如果是、则问题出在第一块电路板上的一些硬件连接上。

    [quote userid="600273" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497241/tda4aen-q1-blackhawk-usb560-v2-system-trace-not-working-with-tda4aen-board  将 USB 连接到主机并将 JTAG 连接到电路板。  USB 和 MODE LED 均会亮起 红色 。 无法启动配置。

    USB 状态 LED 呈红色表示已加电、但 PC 尚未检测到它

    模式状态 LED 表示调试探针无法引导、现在处于安全模式。  

    有关更多详细信息、请参阅调试探针的安装指南: https://www.blackhawk-dsp.com/documentation/product-documentation#BH-USB-560v2

    您可能需要通过 Blackhawk 创建一个帐户来访问它。

    谢谢

    Ki