工具/软件:
我一直在测试我们设计中 RGMII1信号的信号质量、无法使所有 RGMII 信号满足0.75ns 的20%/80%上升/下降时间要求。 在我们的设计中、RGMII 信号连接到1x3引脚跳线、该跳线可以将 RGMII 信号连接到 PHY 或连接器(在本例中、它们连接到 PHY)。 我们已将 RGMII 信号的驱动强度设置为最大值、当 RX 线路满足列出的时序时、多条 TX 线路也会出现故障。 我列举了几个例子。 
TD0上升

TD2上升
我们还尝试了将 RGMII 信号电压电平更改为1.8V、但这似乎无能为力或使情况稍微恶化。

TD3上升(黄色和蓝色均为 TD3、仅使用两个不同的探针)
我们还尝试测试 AM67x EVM 的信号质量、但发现信号质量也会出现故障。

TD3
我们还检查了我们的电压轨、以查看运行期间电源是否下降、但找不到任何这种情况的迹象。 从我们的角度来看、AM67x 似乎没有在这些信号上提供足够的驱动强度来满足0.75ns 上升/下降时间要求。 我们是否遗漏了一些可以进行调整以解决此问题的东西?