This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SGMII1 NIMU 问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497806/66ak2h14-sgmii1-nimu-issue

器件型号:66AK2H14

工具/软件:

您好、

我们将尝试针对 基于  EVMK2H EVM NIMU 示例的定制66AK2H14设计组合 NIMU 应用

对于 EVMK2H 、所有 SGMII[0、2、3]端口均路由(#0/#1 通过 PHY 连接至前面板、#2/#3连接至背板 AMC0/1端口)。

NIMU 示例是否涵盖 EVMK2H 的所有4个端口、还是仅适用于 SGMII0?

根据 另一个 TI E2E 主题、 不支持运行多个 NDK 栈。

在我们的设计中、 SGMII1路由到板载以太网交换机、该交换机  通过 SFP+式光学器件将 DSP 连接到10GbE 前面板。

为了使适用于  EVMK2H 的 NIMU 示例适用于我们的平台、我们应进行哪些修改?

此致

Andranik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、同一内核上不支持多个 NDA 栈。

    Nimu 示例是否涵盖 EVMK2H 的所有4个端口或仅适用于 SGMII0?

    建议您查看 NIMU 文档以了解 SDK 中的详细信息。

     为了使适用于 EVMK2H 的 NIMU 示例适用于我们的平台、我们应该进行哪些修改?

    我们不确定是否可以支持此查询。 TI 不处理定制开发、因此您可能必须自行开发。  
    请注意、NIMU 和 NDK 的完整源作为 SDK 的一部分提供、因此您可以查看它们并进行所需的更改。  

    谢谢。