This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:AM5726引脚多路复用工具状态

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497613/am5726-am5726-pinmux-tool-status

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

是否有适用于此处理器的较新版本的桌面 pinmux 工具?  最后发布的版本(2020)相当旧、存在问题。  此外、 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/pinmux/pinmux_release_archive.html 上的云版本信息 具有以下语句" PinMux 的云托管版本在2020年第三季度之后将不可用。" 而且有自己的问题。

我已经尝试了 Linux 和 Windows 版本的 pinmux 工具(v4.0.1543)、两者都有相同的问题。  如果我将 GPIO 控制器的某些引脚更改为输出、请保存 pinmux 文件、退出 pinmux 工具、然后重新启动 pinmux 工具、并重新加载刚刚保存的所有 GPIO 控制器的所有 GPIO 引脚的 pinmux 文件都显示为输入。  如果我使用文本编辑器查看 pinmux 文件、应输出的引脚会在 pinmux 文件中设置为输出、但 pinmux 工具会将它们显示为输入。  这使得使用 pinmux 工具非常令人困惑、并且不会让您对其正常工作充满信心。  TIA。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    有一个适用于 AM5726的在线 SysConfig Pinmux 工具。 请在此处找到: https://dev.ti.com/sysconfig/#/start。 在"Variant"(变体)下拉菜单中、选择要配置的相应 SR。

    此致、
    标记